This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61260:查看我的原理图。

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623846/tps61260-review-my-schematics

器件型号:TPS61260

大家好、

我附加了一个文件、该文件是 TPS61260的原理图。

输入:1.8V@200mA

输出:1.8B@100mA

适用于可穿戴设备。

尽快查看我的原理图。

此致、

全仁浩。

e2e.ti.com/.../TPS61260_5F00_SCH_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的请求将通知负责的 TI 工程师。 他将尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要添加反馈电阻器以将输出电压设置为1.8V。
    如果输入与输出相同、为何需要升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我想控制另一个1.8V 电源。

    VDD_S 用于 vib.motor、+1.8V 用于 MCU 系统。

    此致、

    全仁浩。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的电路中添加 TPS61260有什么好处? 1.8V 是否会下降到较低的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:

    感谢你的答复。

    在您的回复中、这不是正确的方式。
    因此、我放弃了这种做法、并采用了新的设计方式。

    此致、

    全仁浩。