This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:TPS62745无法在超低负载下进行调节

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660482/tps62745-tps62745-failed-to-regulate-at-super-low-load

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件: TPS62740

您好:我正在使用 TPS62745 EVM、并将输入~ 3.6V 和输出电压设置为2.7V。 输出在开始时进行调节、但是当瞬态负载从10mA 切换到40um 时、似乎未能通过调节、输出电压改为3.05V。 能不能有一些帮助来理解为什么会发生这种情况? 非常感谢。 Terry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    您是否有 Vin、Vout 和负载电流的波形表明输出电压变得过高? 您是如何测量这些电压的?

    此外、对于3.6V 电池、我建议使用引脚对引脚、较低电流 TPS62740。