This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP38798:为什么 WEBENCH 经常会创建怪异的不精确分压器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624070/webench-tools-lp38798-why-does-webench-often-create-weird-inaccurate-voltage-dividers

器件型号:LP38798

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

奇怪的是、由于我经常需要在分压器上纠正它、它建议这样做。 它通常会关闭几乎/超过1%或非常接近特定芯片的允许边界。

我今天在设计 LP38798 LDO 的应用时就拥有了这种经验

输入电压:14.4V 至15.6V
输出电压:12V

它建议使用:
Rfbt:115kOhm
Rfbb:13k Ω
输出电压大约为11.815V、即关闭0.185V!

但是、如果我们使用以下值、则为12.026V (要好得多!):
Rfbt:120kOhm
Rfbb:13.3k Ω

我使用应用程序是不是错误的、还是这意味着我应该很高兴计算机还没有准备好窃取我的工作、哈哈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 查找表使用标准+/-1%值(E96)、对于大多数用户来说、通常~足够好~。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确! 更高精度的电阻器往往更适合信号链应用。