This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:为电池充电时 BQ24075会发热。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623903/bq24075-bq24075-heating-while-charging-the-batteries

器件型号:BQ24075

设计规格。

  • 最大输入电流= 1.4A
  • 快速充电电流= 1.3A

每当我为电池充电时、IC 开始变热、温度达到70度。 指定充电电流的情况下运行。

但是、当我连接负载(移除充电器)时、负载将拉取2.8A 电流。 此时 IC 处于环境温度。  

我制作了两块板、在这两块板上都遇到了相同的问题。 这是正常的、还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是正常情况。 电池电压和输入之间的差异随着电池电压的增加而变小、这意味着功耗更小。 此外、当您拉取2.8A 电流时、您处于补充模式、这意味着其中的一些电流来自电池。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、为什么 IC 在充电时发热、而在放电时不发热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如前所述、由于电池的电压较低、因此输入和电池之间的电压差最初很高。 这也会导致功率耗散过高、从而使器件升温。 随着电池电压的增加、功率耗散会降低、这意味着 IC 温度会变低。 IC 具有内部热调节功能、如果 IC 过热、充电电流会降低。 (请参阅数据表的第9.3.5.8节)
    此致、
    Raheem