This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53119:VO 锁存至 VFB

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660156/tps53119-vo-latch-to-vfb

器件型号:TPS53119

我遵循了原始电路并更改了参数、但我不知道 VOUT VFB 为什么在600mV 时具有相同的值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    VFB 电压电平应始终为600mV。  这就是转换器的设计方式。  输出电压由 R8和 R7分压器进行设置、以便实现这一目的

    VOUT = 600mV *(1 + R8/R7)

    如果您有其他问题、请告诉我。