This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的100%占空比稳压器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624027/100-duty-cycle-regulators-from-ti

主题中讨论的其他器件:LM25085

您好!

我正在寻找具有以下要求的100%占空比开关稳压器。

输入电压:12V

输出电压:6-12V

电流:>6A

我尝试通过 TI 的产品查找器进行选择、但无法获取合适的器件

请建议支持这些要求的所有器件。

提前感谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    感谢您查询 E2E。  我不清楚您所说的 VOUT 范围。  您是否设计了可调节 VOUT 电源或6-12V 范围内的任何 VOUT?

    此外,您是否使用 WEBENCH ( http://www.ti.com/design-tools/overview.html ) 生成了设计?  我在 VIN 范围为6-12V、VOUT 为12V6A 的情况下使用了该器件、并生成了11种设计。

    此致、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑 LM25085、由于热性能原因、webench 可能不支持、但您可以使用散热器和/或气流来处理这一问题。