This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:VZ 使用什么连接?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660177/lm723-what-connection-is-used-for-vz

器件型号:LM723

尊敬的先生/女士:

我是科罗拉多大学博尔德分校的研究生。我将 LM723用于我的学生项目、我不确定 VZ (数据表中的引脚9 -图1)到底应该连接到什么 位置、如图4所示。  

此外、我还有一个 LED 作为我的负载、其额定电压为5V、20mA。 在该应用中可以使用这种方法吗?

如果我计划使用可变电阻器将输出电压从2V-7V 变为其他电压、这也会起作用吗?

希望收到您的反馈!

感谢您的帮助、并提前感谢您的帮助!

此致、

Harshith Alvakonda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshith、您好!

    VZ 引脚用于驱动需要150mA 以上电流的应用中的外部晶体管。   如果不需要、可以将其保持悬空。

    LM723是一款较旧的器件。  它确实可以实现更大的灵活性、但较新的器件更易于设计。   您是否曾尝试过 Webench 来帮助您处理应用?

    www.ti.com/.../power-designer.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的备注。 我能否知道是否可以在 TINA 仿真器上提供 LM723模型? 因为这对于仿真和查看结果非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshith、您好!

         我们目前没有用于 LM723的 TINA 仿真模型。