This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:最大占空比

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623865/tps57040-q1-max-duty-cycle

器件型号:TPS57040-Q1

您好!

我正在寻找一款适合汽车使用的直流/直流稳压器。
规格如下。

VIN:5.5V 至18V (40V 负载突降)
输出电压:5V
输出电流:典型值30mA、最大值60mA
SW 频率约为2MHz (即使在30mA 下、我也希望以2MHz 的频率运行)
PeakLimit 电流应更低、因为 VIN 是一个铅电池

我想检查 TPS 57040 - Q 1是否符合规格。
我知道、当启动电容器的电压降至2.1V 以下时、该器件会关闭。
但是、我不知道最大占空比是多少。
在我的规格中、需要91%的占空比。
请告诉我该器件的最大占空比。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS57040-Q1没有特定的最大占空比。 只要启动电压高于典型值2.1V、它就可以在+100%占空比下运行。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../slva547
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我确认了这些材料。
    根据文档表2中(4)的内容、我认为在5V 输出时、输入电压可正常运行、最高可达5.8V。 这个想法是正确的吗?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道之前的内容是由不连续模式引起的。
    我在数据表中确认了以下陈述。
    有效占空比似乎受到电路的影响。
    如果我将启动电容器的电容从0.1uF 增大、有效占空比是否会很高?
    很抱歉、我提出了很多问题、但我想在 VIN = 5.5V 时实现 VOUT = 5V。

    此致、