This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:升压输出电压

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660059/tps61194-q1-boost-output-voltage

器件型号:TPS61194-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS61194-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
- VBG 在整个温度范围内的变化是多少?
-输出电压成为最小自适应升压电压的条件是什么? 他们想知道最小自适应电压为什么远低于初始升压电压。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表不保证 VBG 变化、但温度范围内的实际变化范围小于+/-5%。

    最小/最大自适应电压由 FB 电阻分压器决定、调整后的升压电压可以低于初始升压电压。

    初始升压电压为最大升压电压的~88%、根据所需的 LED 灯串电压、调整后的正常工作电压可能低于此值。

    建议的最大升压电压比所需的 LED 灯串电压高20~30%、因此通常、初始升压电压可能高于正常调整电压。

    您是否看到升压输出电压低于最小调整电压或初始升压电压? 如果升压输出电压低于根据 FB 电阻器值计算出的最小调整电压。 这意味着升压组件发生了损坏或变化范围。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我理解您的问题。 顺便说一下、我们还有另外一个问题。

    它们使用的是 VF 最大值=36.3V 的 LED。 因此、他们正在考虑设置最大升压电压43.56V、比 VF max 高20% 这接近于建议的最大 SW 电压45V。

    -除了 LED 开路故障外、是否有任何情况下输出电压变为最大升压电压?
    -如果 SW 引脚的电压超过45V (小于50V)、会出现什么问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    36.3V 的43.56V 设置似乎合理。

     请查看下面的答案以了解您的问题。  

    -除了 LED 开路故障外、是否有任何情况下输出电压变为最大升压电压?

    --> 不仅 是 LED 开路故障,当 FB 分压电阻器开路或值错误时,Vboost 也可以达到最大值。 Vboost 将保持 初始电压电平、直到 PWM 输入 有效


    -如果 SW 引脚的电压超过45V (小于50V)、会出现什么问题?

    --> SW 和 FB 引脚正常,但 OUTx 引脚在最坏的情况下(Vboost 和 OUTx 短路情况下)可能会损坏,因为 OUTx 的最大电压为45V。

    和 Vin (也称为 BOOST) OVP 故障触发、导致 PL FET 和 SW 停止。但 只要 PWM 输入在 Vboost 达到 Vinit 前有效、应用条件下就不会达到最大 Vboost。

    如果您担心在任何情况下达到 MAT 电压、将裕度降低到15%也是一个好主意。 电压裕度不是固定在30%、如数据表所示。 如果最大 Vboost 接近45V、则该裕度将减小。 对于接近40V 的总 VF、~10%的裕度也将正常。

    希望这对您有所帮助、