This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:固定输出电压转换器未输出预期电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624003/tps61235p-fixed-output-voltage-converter-is-not-outputting-expected-voltage

器件型号:TPS61235P

上面提到的器件的反馈确实直接连接到 Vout、Vin 介于3.1到4.2之间、Vout 随输入电压的变化而增加和减少、而不是输出它应该输出的5.1V 电压。 所附是转换器的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们为您的请求指派了一名 TI 工程师。 他将尽快作出答复。
    是否要检查设备是否正在切换? 请检查#2 SW 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.其他电路板上是否会出现此问题?
    2.您能否检查 IC 焊接是否良好?
    请参阅此博客进行一些基本调试。" e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的、我们制作了10块电路板、都有这个问题。

    2) 2)据我所见、芯片似乎已焊接到电路板上。 这些引脚还连接到电路板上应该有的引脚。

    以及博客。 在下周五之前、我将无法进行更多测试

    此外:

    电路板上的布局几乎是数据表中所示的直接副本。

    作为参考、电路由电池供电。