This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:如果没有输入源、则不能提供 Vref

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623774/bq24133-vref-not-avaliable-without-input-source

器件型号:BQ24133

您好、先生、

我们将在设计中使用 BQ24133电路以下的器件。

如果我们拔下 USB 电缆、我们发现 Vref 为0V。

但 AVCC 应始终由 USB 或电池供电。

如果有任何想法、您会分享吗?

此致、

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    如果器件处于睡眠模式(如移除 USB 电缆)、则 VREF 禁用。 当 AVCC 低于 VSRN 90mV 时、将进入睡眠模式。 当没有输入时、AVCC 将始终小于 VSRN、因为 AVCC = VSRN - Vdiode。

    此致、
    Steven