This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A3301启动问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, TPS7A8300, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624006/tps7a8300-startup-with-tps7a3301-question

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件:LMH5401TPS7A33

您好!

如果在使能被置为有效前输出被偏置为正、TPS7A3301 LDO 是否有任何启动问题?

我在数据表中找不到有关这方面的任何信息。

 

下面是按问题分类的一些背景。

 

 

我有一个具有+/- 2.6V 模拟电源的电路板,可以为16个 LMH5401的放大器和大约48个 AD8605A 的运算放大器供电,这会导致启动问题,

我重新阅读了 TPS7A8300数据表、了解了我的问题:

  1. 在 VIN 存在之前、我曾在 TPS7A8300上置位 EN 引脚、
  2. 在某些情况下、TPS7A3301负电源可能在启用 TPS7A8300之前正常工作、从而将 TPS7A8300输出拉至接地以下

 

这两种情况都会导致 TPS7A8300无法启动。

我已处理了项目1

 

第2项我将讨论定序、因为 TI 手册建议在负电源之前启用 TPS7A8300、我可以这么做、但这会提出一个问题、即如果 TPS7A3301的输出偏置为正、它将会怎么做?

 

任何其他见解都很有帮助!  

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPS7A83在启动至负输出时确实出现问题。 我不熟悉 TPS7A33从正电压开始出现的任何问题。

    请记住、TPS7A33使能端可连接到正逻辑使能端、TPS7A83使能端可连接到正逻辑使能端。

    戴维