This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:高占空比运行

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623829/lmr16006y-q1-high-duty-operation

器件型号:LMR16006Y-Q1

您好!

我正在寻找一款适合汽车使用的直流/直流稳压器。
规格如下。

VIN:5.5V 至18V (40V 负载突降)
输出电压:5V
输出电流:典型值30mA、最大值60mA
SW 频率约为2MHz (即使在30mA 下、我也希望以2MHz 的频率运行)
PeakLimit 电流应更低、因为 VIN 是一个铅电池

我找到了 LMR 16006 Y-Q1。
我想查看一下有关该器件的一些内容。
下图摘自数据表。
当 VIN = 5.5V 时、我希望在 VOUT = 5V 的电压下运行该器件。我从图中判断可能、但它是正确的吗?
此时、它能否以2.1MHz 的频率运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!
    此器件可在您上面指定的输入电压范围内运行。
    但是、当器件处于深度压降时、开关频率不会为2.1MHz、而是其他一些低得多的值。
    您所参考的图显示了负载调节、但不保证在深度压降时以2.1MHz 的频率运行。
    根据工作台上的评估板检查(室温下)、您需要在设定点以上~800mV-1V 的余量才能在2.1MHz 下运行。
    此致
    Brani