This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:使用具有不同 Beta β 的热敏电阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623617/bq21040-using-a-thermistor-with-a-different-beta

器件型号:BQ21040

您好!

我想知道是否  可以使用 β 参数 β= 3380K (例如 Murata 的 NCP15X103F03RC)的热敏电阻-下面的 E2E 线程建议 可以使用 β= 3370和 β= 3435、   它们分别是数据表中建议使用的 Mitsubishi 和 SEMITEC 热敏电阻。

此外、如果可接受 beta 参数 β= 3380K、是否应考虑任何注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 TS 引脚上、bq21040将在1.25V 时触发冷启动、并在0.275V 时触发热启动。 TS 引脚的电流为50uA、因此冷阻电阻需要为25k Ω、热阻需要为5500 Ω。 超过25k 的跳变将变冷、不到5500的跳变将变热。 这使用的是典型值。
    对于10k Ω(25C) NTC:
    1) B=3380、热41C R=5613、冷3C R=24.67k 欧姆
    2) B=3370、热41C R=5623、冷3C R=24.60k 欧姆
    3) B=3435、热41C R=5561、冷4C R=23.94k 欧姆

    典型的目标温度范围为0C 至45C、高于 NTC B 将获得良好的结果。