This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 键入磁芯选择

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623035/type-core-selection

主题中讨论的其他器件:UCC256301

您好!

我设计了一个小尺寸直流/直流转换器(100W、20A)、为了节省空间、我希望在输出电感器中使用 EP 或 EFD 内核、而不是 RM 内核(材料 N87)。

更换此产品时、我会遇到什么问题?

P.S. 开关频率为500kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantine、

    请提供一些其他信息、例如 VIN、VOUT、以便我们确定设计的架构。  我还想知道您是否已经了解了我们的一些高度紧凑的电源模块: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/power-modules-overview.page  。  例如 、LMZ31520 或  PTH12030W 可能满足您的空间要求。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  在设计中使用了2开关正向转换器拓扑。 输入电压为300V。 输出电压为5V。 输出功率为100W

    该电源模块没有我需要的标称输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    君士坦丁、您好!

      使用 WEBENCH:www.ti.com/.../overview.html,我创建了 UCC256301设计。  

    e2e.ti.com/.../UCC25630_5F00_300VIN5V20A.pdf

    了解这如何满足您的要求;您可以修改参数、设计自己的。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是解决问题的根本方法。  感谢您的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    君士坦丁、您好!

     很抱歉、我显然没有阅读/理解您的原始问题。  似乎您已经完成了设计、您正在询问如何为 XFMR 使用不同类型的磁芯材料、对吧?  在这方面、让我做一些额外的研究、请一些电源专家对此进行审查。  您能否与我们分享您已经设计的原理图?

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然不是这样。 我有一个功率电感器(不是 xmfr)、其 RM 内核的材料为 N87。 我想用相同材料的 EP 或 ETD 磁芯替换 RM 磁芯。 横截面积将相同。 如果我更改磁芯类型(而不是材料)、我会遇到什么问题(损耗过大等)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流/直流转换器采用典型的双端正向拓扑设计。 我觉得方案并不有趣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    君士坦丁、您好!

    感谢您与 TI 联系。  虽然我在设计上占有相当份额、但我肯定不是磁性元件专家。

    根据我的经验、如果材料和横截面积相同、您应该能够生成类似的结果。

    当然、磁芯的形状将决定所需的导线数量、而该导线的放置将改变漏电和其他因素。

    EP 和 RM 的外形非常相似、因此我不确定您是否会节省大量空间。  EFD 内核更短、但 XY 占用空间更大。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    嗯、我明白了。 感谢您的回复。