This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138A 64引脚

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660110/ucd3138-ucd3138a-64pin

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI:

将 FW 从 UCD3138A 40pin 更新为 UCD313A 64pin、是否需要更改 FW?  头文件还是?

最好的愿望

Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 任何变化。 头文件是相同的。
    唯一需要更改的内容(仅可选)是 IOMUX 寄存器设置。
    由于64引脚具有更多可用引脚、因此您可以以不同的方式重新路由信号。
    但您不必进行任何更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了
    感谢您的回复。

    祝你一切顺利
    Lei