This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:VSS (引脚11)和 TS (引脚12)之间短路

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623717/bq24070-short-between-vss-pin-11-and-ts-pin-12

器件型号:BQ24070

我们有几款 BQ24070 IC、采用非常稳定的设计、现已生产了一段时间、每月的产量为2000至40000。 我们的最后几个生产运行具有大约10-20%的故障率。 问题是低欧姆短路、6欧姆到60欧姆、具体取决于引脚11 (VSS)和引脚12 (TS)之间的总成。 我们已从电路中移除 IC、并验证短路是否在 IC 内部。 他们的生产日期代码组是否为已知的错误、或者是否有其他人发现了此问题? 他们是否对此有任何已知问题?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、
    IC 是否工作正常?
    此致、
    Raheem