This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:TPS40400最大输出电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623770/tps40400-tps40400-maximum-output-current

器件型号:TPS40400

尊敬的 TI 成员:

 数据表中 TPS40400最大输出电流默认为10A。

但我们的客户说、TI 成员保证、如果禁用 PMBus、则默认值为12A。

您是否可以提供一些数据 让我们来参考这些信息是否正确?

谢谢!  

陈智霖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    电流感测的默认值为30mV。 如果使用或不使用 PMBus、这不会改变。 是使用 PMBus 可以更改该值。 电流限制的实际值由该电压除以电感器的 DCR 确定(在使用 DCR 感应方法的情况下)

    此致、
    Mathew