This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:VO:用作 SENSE 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660295/tps62180-vo-use-as-sense-pin

器件型号:TPS62180

您好、TI、

在我们的设计中、由 TPS62180供电的 FPGA 具有 VccSense 和 GndSense 引脚、可提供直接位于芯片上的0.9V 内核电压轨条件的空载视图。 这些引脚的使用是可选的。

是否有建议的方法将 TPS62180的 VO 引脚(可能与 AGND 一起使用)用于此负载感测目的、 或者、考虑到转换器的电流模式控制架构、VO 是否更适合直接连接到转换器输出端的第一个(最近的)输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    否、VO 引脚不影响输出电压。 只有 FB 引脚能够做到。

    您可以将迹线从顶部 FB 电阻路由到 POL、以克服 PCB 上的 IR 压降。 确保 FB 电阻器靠近 FB 引脚放置、以使 FB 网络保持较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    谢谢。 如果负载不是非常靠近转换器、我假设这在一定程度上是噪声拾取和直流精度之间的折衷。

    VO 引脚是否仅用作 AEE 块的输入以确定开关频率? 它是否构成任何反馈环路的一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 VO 不影响输出电压设定点。