This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:我想将代码输入到 PMIC

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660270/tps65094-i-want-to-get-defult-code-buring-to-the-pmic

器件型号:TPS65094

尊敬的:

      我有一些问题。

1. PMIC 的默认固件是否在侧面? 如果不是。 如何获取默认固件?

2.文件名的类型是什么?  (例如:jfoiew.XXX)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们的 PMIC 内部没有任何固件。 但我已将此请求转发给我们的产品专家、他将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65094系列器件具有两种类型的内部存储器:易失性存储器和非易失性存储器。 非易失性存储器是一次性可编程的、并在生产过程中进行编程("出厂编程")。 易失性存储器或寄存器从非易失性存储器获取其默认值、用户可在加电后访问和修改这些值。 例如、针对系列中的每个器件型号、DEVICEID 寄存器具有不同的默认值、并且默认值显示在数据表中:

    存储在非易失性存储器中的某些项目无法修改。 例如、图6-7中列出的"冷启动"序列是固定的。

    这不是完全固件、PMIC 内部没有运行的软件。

    Apollo Lake 处理器中确实有一些用于控制 PMIC 的固件。 例如、Buck2_VID (VCCGI 电压)默认设置为0V、处理器通过在 PCH_PWROK 释放后通过 I2C 设置电压来启用它。 处理器固件通常可从 BIOS 供应商处获得。

    如果您有其他问题、请告诉我。