This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54010:TPS54010

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660298/tps54010-tps54010

器件型号:TPS54010

您好、先生:

   我想知道开关频率。 这是最佳选择。RT 联系资源或打开。 应 设置哪个频率。当我联系 RES 时,这是否意味着使用外部频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lei
    设置开关频率有两种不同的选项。
    通过在 RT 引脚和 GND 之间连接一个电阻器、您可以将开关频率编程为250kHz 至700kHz 之间的任何频率。 使用数据表中的公式1计算电阻器值。 SYNC 引脚保持断开状态。 在这种情况下、频率仍在内部生成、只需使用外部电阻器对其进行编程。
    2.您可以对 TPS54010进行编程、使其在250kHz 或550kHz 这两种不同的预编程频率下运行。 保持 RT 引脚断开。 对于350kHz 运行、将 SYNC 引脚保持断开状态或将其连接至 GND。 对于550kHz 操作、将 SYNC 上拉至2.5V 以上

    开关频率的实际选择由用户决定。 通常、较低的频率可提供更高的效率、但需要物理尺寸更大的输出滤波器组件。 更高的频率可实现更小的设计、但效率会更低。 您可以设置中频、以在效率和尺寸之间进行折衷。 由于无需 RT 电阻器、预设频率可让您节省 BOM 中的一个组件。

    对于外部频率、您向 SYNC 引脚提供一个介于300kHz 和700kHz 之间的外部时钟信号。