This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:通过 I2C LM3565 LM3643 LM2754 TLC59116进行60个 LED 独立闪存控制

Guru**** 2647385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM3565, LM2754, TLC59116, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623885/tlc59116-60-led-individual-flash-control-via-i2c-lm3565-lm3643-lm2754-tlc59116

器件型号:TLC59116
主题中讨论的其他器件:LM3643LM3565LM2754

在我需要设计的应用中、我希望通过 i2c 单独控制60个 LED、最好是在闪存模式下。

支持 闪存的 LM3565 LM3643 LM2754等驱动器不能驱动超过4个 LED、如果使用多个地址、也没有配置地址的选项。

 TLC59116等驱动器具有高通道数、但没有闪存模式。

是否有人可以建议解决此问题的最佳方法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道数高达60的闪存驱动器的独立控制不一定简单明了。  为了获得独立控制  、您可以使用和 I2C 总线多路复用器(如 PCA9548A)并将多个闪存驱动器 I2C 线路连接到输出。  您尤其需要哪些闪存功能?  是高电流还是保护和控制机制?

    Greg