This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:输出电压低于5V、仅为3.4V、为什么?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659942/dcr010505-the-output-voltage-is-less-than-5v-only-3-4v-why

器件型号:DCR010505

原理图如下所示。 将 R49和 R51更改为10K、Vout 仍为3.4V。为什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字段:

    输入5V 电源电流额定值是多少?

    监控5V 输入 电源。   它是在加电期间为5V 还是在3.5V 至4.0V 之间变化?

    建议,如果未使用输出使能,请将 R51 IT 短接至 VRec 引脚。

    有任何疑问、请直接通过 tguerin@ti.com 联系我。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    我 会尝试。谢谢