This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TPS51200 S3模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660299/tps51200-tps51200-s3-mode

器件型号:TPS51200

您好、先生:

   我 想知道如何使用 S3模式。 对于 DDR、必须使用该模式? 但我无法获取单个 SLP_S3。 DDR 没有该引脚 OUT_Put。 TPS51200未提供此引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS51200 EN 引脚可连接到 DDR SLP_S3引脚。  

    如果 DDR 没有 SLP_S3引脚排列、只需将其他信号连接到 TPS51200 EN 引脚即可打开和关闭 VTT 电压。

    当 REFIN 高于0.39V 时、无论 EN 是低电平还是高电平、REFOUT (VREF)均打开。  

    谢谢