This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:关于 TPS51200

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623634/tps51200-about-tps51200

器件型号:TPS51200

你(们)好

我对 TPS51200有两个问题。

TPS51200的数据表未写入使用方法等的电气特性

  请告诉我这一原因吗?

  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51200.pdf

2.如果我不使用 REFOUT (6引脚)、应该在哪里连接这个引脚?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokato、您好!

    1、随附最新的数据表。 我们 正在 网络上修复数据表问题。

    2. 如果 REFOUT 信号未被使用、在 REFOUT 和接地之间放置一个0.1uF 电容、并使引脚悬空。

    谢谢

    Qiane2e.ti.com/.../tps51200_5F00_2016-Nov.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请允许我确认连接方法、以防万一。
    我是否应该像附加的文档那样连接 REFOUT 端子?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢