This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:未调节的电源作为输入?

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623840/lm5069-un-regulated-power-as-input

器件型号:LM5069

热插拔 LM5069 -是否可以将未调节的直流输入作为电源?

90V 瞬态-它是否会传递到此热插拔的输出?

70V 瞬态-它是否会传递到此热插拔的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    灯芯

    在总线转换器中是不可稳压的? 请记住、输入端的电压瞬变将根据 I = CDV/dt 提供流经 FET 的电流、因此电流感应电阻器将会看到浪涌电流、您需要将其考虑到 CL 目的。

    在正常运行中、所有 Vin 瞬态都将通过完全增强型 FET 传递到输出端。 如果您可以控制瞬态电平和持续时间、则可以使用栅极至接地齐纳二极管来钳制瞬态。 钳位电压将为~ Vzener - FET 的 Vth。 然而、FET 随后在完全线性区域内运行、并且 Pdiss 将非常高。 因此、需要准确了解电压和持续时间、以免超过 FET 的额定能量(SOA)。 也就是说、请非常小心地执行此操作、并为您可以设计的瞬态设定标准。 如果您不关心将 Vout 保持在持续的点、则可以使用 OVLO 在 Vin 恢复正常工作范围后关闭 FET 并重新启动。

    Brian