This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:LED 的电压源和电流消耗

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660011/bq78350-r1-voltage-source-and-current-consumption-of-leds

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

我们使用 REGOUT 操作 LED。如果 LED 亮起(LED_TOGGLE)、则 BMS 工具中的5个 LED 的电流消耗为400mA。 (实际电流约为10mA)

这些值是错误的、但我不知道为什么。

它经过校准、放电时的电流消耗正确。

请告诉我们您对此问题的看法。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
    bq78350-R1 LED 驱动器的电流限制为3mA.jj

    LED 亮起时的电流偏移表明存在一些接地连接问题。  检查电流路径以及对监控器 SENSE 引脚电压的任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 问题是差分路由。

    祝你度过美好的一天!

    此致

    Adam