This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:输入:5~17V@50mA/输出:3.3V/100mA

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS62203, TPS62172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623773/tps709-input-5-17v-50ma-output-3-3v-100ma

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS62203TPS62172

大家好、

我想  使用 TPS709设计输入:5~17V@50mA/输出:3.3V/100mA。

这是正确的方式吗?  

应用设备是用于可穿戴设备的振动电机。  

请尽快回复我。

此致、
全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho Jeon:

    澄清一下、LDO 不会增加输入电流。 因此、IIN=IOUT+IQ

    话虽如此、主要关注的是热性能。 如果您的标称输入电压为5V,标称输出电压为3.3V,那么在100mA 时,您的功率耗散为(5-3.3)*0.1或170mW。 我们有两种适用于 TPS709 SOT23和2x2 SON 的封装。 这两种封装的热性能差别很大。 SOT-23的 TJA 为212.2C/W、而2x2SON 的 TJA 为73.1C/W

    这意味着采用 SOT-23封装时、您的温升将比环境温度高170mW*212.2C/W 或~36C。 对于2x2SON 封装、该值仅为~12.4C。

    如果输入电压为17V,输出电压为3.3V,负载电流为100mA,那么两种封装的热性能都变得很难达到(17-3.3)*0.1= 1.37W! 因此、采用2x2SON 封装时、您的温升将比环境温度高1.37W*73.1C/W=~100C!  这正好处于我们建议的最高工作温度125C。 在 这种情况下、SOT-23封装将热关断。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢你的答复。

    在这种情况下(输入:5V@50mA/3.3V@100mA)是否可以使用 TI 的直流/直流转换器?

    请尽快申请符合我的条件的器件。

    此致、
    全仁浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho Jeon:

    我很抱歉,但不幸的是,答案是否定的 50mA 时的电压为5V、输入功率为250mW。 如果您拥有效率为100%的直流/直流转换器、则可以在2.5V (2.5V*0.1A=250mW)时获得100mA 的电流。 对于100mA 时的3.3V、您将为负载提供330mW 的功率。 无法从250mW 的输入功率得出此值。

    TPS62203在电流为100mA 时的电压范围为5VIN 至3.3VOUT、其效率为~95%、这可能是您最好的选择。 这需要5V 电压下至少70mA 的电流。 有关直流/直流转换器的其他问题、请在直流/直流转换器论坛上发帖。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您快速回复。

    您的意思是"输入:7V@50mA"适合我的条件(输出3.3V@100mA)、是这样吗?
    (原因、我的电源为50mA 固定电流、但电压电平高达17V。)

    此外、请尽快申请符合我的条件的器件。(原因、TPS62203的输入电平为6Vmax)

    此致、
    全仁浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho Jeon:

    是的、效率为95%的7V 输入直流/直流转换器在电流为100mA 时转换为3.3V、应将输入电流限制在50mA 左右(无设计裕度)。 为了获得有关直流/直流的最佳建议、我将其移至直流/直流论坛、以便您获得更好的建议

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62172可能是最小的17Vin 解决方案。