This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请 DCDC 转换器:输入- 5V/50mA,输出- 3.3V/100mA

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623860/request-dcdc-converter-in---5v-50ma-out---3-3v-100ma

主题中讨论的其他器件:LMZ10501

大家好、

我想设计 输入:5V@50mA/ 输出:3.3V/100mA  

适用于可穿戴设备。

请尽快申请直流/直流转换器 ME。

此致、
全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:

    这似乎与这两个主题基本相同、因此我们应该继续讨论。
    e2e.ti.com/.../623773
    e2e.ti.com/.../622648

    第一个线程解释了为什么您要求的不可能-输出功率大于输入功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、   

    感谢您使用 E2E -请转至 WEBENCH 页面 :http://www.ti.com/design-tools/overview.html输入您指定的参数,您将看到 设计列表。  然后、您可以 根据关键设计参数对这些参数进行排序、并选择最合适的设计。  我猜您需要较小的封装尺寸、因此如果您单击"BOM 占用空间"列标题、则会根据总尺寸进行排序。  然后、您可以探索其他设计注意事项并选择最合适的设计。

    例如、LMZ10501模块或 TPS73133可能非常适合。  让我们知道您决定使用哪种设计。

    在您的服务中、

    ~Leonard~