This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:展频摆幅频率

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622243/lmr14030-q1-spread-spectrum-swing-frequency

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下条件下、展频的摆幅频率是多少? 它们发现输出电压纹波约为8.3kHz。 他们认为该纹波与摆幅频率相关。 您是否认为这种现象与摆幅频率相关?

 VIN=12V
 VOUT=5V
 Iout=2.4A
 FSW=2.2MHz

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、展频时间 TSS=8*32/f、如果 f=2.2MHz、展频的摆幅频率接近8.6KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 它们应该估算输出电压纹波。 因此、他们希望确保摆幅频率对输出电压纹波的影响。 摆幅频率产生的输出电压纹波是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    在您的屏幕截图中、灰色波形具有周期为12.5us 的纹波、或频率约为8kHz、这是由频率抖动引起的。您认为它是8kHz 调制纹波上的黄色纹波。

    在 fsw=500kHz 时进行 Belowis Out 测试、结果与您的测试结果类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我看不到您的波形。 请再次附加您的波形?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否连接您的测试波形?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在下面看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 我可以看到。 感谢您的支持!