This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100EVM:电池在快速充电区域不充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623705/bq24100evm-battery-not-charging-in-fast-charge-region

器件型号:BQ24100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24100

您好!

我在单节锂离子电池上使用 BQ24100评估板。 我没有更改任何电流设置电阻器或评估板上的任何其他电阻器。 但是、当我使用低电量电池并将其连接到电池充电器评估板时、 我从不会看到电流达到"电流调节阶段"、因此电流上升到接近1A 的值、但随后立即下降、就像处于"电压调节阶段"一样。 基本上、使用万用表测量充电电流和电池电压、电池似乎始终处于充电终止阶段、因此我从未看到我预期看到的1.3A 电流。 结果是电池充电需要很长时间。

也许我的电池会立即跳至4.2V、以便充电器切换到终止阶段? 我不知道电池为什么会这么做、只是跳过恒定电流阶段。 也许需要调整评估板配置? 任何想法都是有用的。

谢谢、

Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    尝试断开测量电流的万用表。 万用表具有大量的串联阻抗、并会在其中产生较大的 IR 压降。 这将使充电器更快地进入恒压调节。 相反、测量 R4上的电压以量化流入电池的电流。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、就是这样。 感谢您的快速响应。

    Gabe