This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:当输入电压低于固定输出电压时、TPS706 IQ 非常高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658568/tps706-tps706-iq-is-very-high-when-the-input-voltage-is-lower-than-the-fix-output-voltage

器件型号:TPS706

先生,你好。

我为 MCU 电源选择 TPS706固定输出3.6V。

当输入电压高于固定输出电压3.6V 时,TPS706 IQ 约为1.5uA。

但是,当输入电压低于固定输出电压3.6时,例如输入电压为3.5V 时,Iq 约为35uA。

当输入电压低 于 LDO 固定输出时,IQ 为何大于33uA ? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高瞄准、

    当 TPS706处于压降状态:VIN < Vout + Vdropout 时、IQ 将会更高。 这对于 LDO 很常见。 一些数据表将显示压降中的 IQ 图。 例如、请参阅 TPS7B63数据表的图2、其中显示了 LDO 处于压降状态时的较高 Iq。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    谢谢!

    由于我们的产品是 逐节电池供电、因此 我们预计 使用10年。

    当<Vout+Vdropout ,which component inside LDO consumed the additional power consumption? 为

    如果我们希望降低 LDO IQ <Vout+Vdropout ,could you help to provide Ti other Chip solution ?

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    当 LDO 处于压降状态时、误差放大器必须将导通元件完全导通、这会导致更高的 Iq。 Iq 的增加量将因 LDO 而异。 我不知道 LDO 在压降中具有不变的 IQ。

    对于 MCU、电压为3.6V 时、LDO 将在很大一部分电池放电过程中处于压降状态。

    您能否使用3.3V 电压为 MCU 供电以避免压降? 您的电池化学成分是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    谢谢先生。

    MCU 由我们的公司设计,它必须使用3.6V 用于我们的应用。

    电池是锂电池。