This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A 是否可用于 TMS570LC4357?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622259/tps65381a-q1-can-tps65381a-be-used-for-tms570lc4357

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

 大家好、

 我们的一个客户正在寻找用于 TMS570LC4357的 PMIC。 TPS65381A 似乎可用于 TMS570。 但 TMS570LC4357是 TMS570系列的高端模型、并且器件消耗电流高于其他 TMS570系列。

 下面是我的问题 、您能回答一下吗?

问题1. TPS65381A 无需额外器件即可用于 TMS570LC4357吗?

问题2. 如果问题1的答案是否定的、您能告诉我您推荐的任何解决方案吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在 e2e 论坛的 TPS65381-A 上发布您的问题。 您的问题已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您。

    此致、
    Eran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    A1: 是的、TPS65381A-Q1可与所有 TMS570器件一起使用、但是、正如您所注意到的、性能更高的器件可能需要比 VDD1 LDO 控制器提供的更大的内核电流、甚至需要来自 VDD6的级联直流/直流来提供可能提供的内核电流。  该器件架构非常灵活、允许与 Q2链接一些其他选项。

    A2: 有两个基本选项、具体取决于您所需的内核电流大小。  如果级联直流/直流降压稳压 器所需的内核电流和效率足够低、则可由 VDD6前置稳压器供电。  如果直流/直流降压稳压器的内核电流和效率将导致 VDD6负载过大、则可以从主电源使用宽输入电压降压。  在这两种情况下、VDD1_SENSE 引脚用于监控内核电压轨 、方法与监控 VDD1_LDO 控制 器输出的方法相同。  随附 的 PDF 详细介绍了这些选项。

    e2e.ti.com/.../7065.2017_2D00_02_2D00_03--TPS65381A_2D00_Q1-with-External-DCDC.pdf

    此致、  

    Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    非常感谢您的回复。
    我的问题可能是一个基本问题、但您能否告诉我我们的客户如何知道他们案例中的内核消耗电流? 它是通过实际测量实现的? 或者是否有任何计算工具?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    有几个选项:
    1)测量
    2) 2)我不确定 TMS570团队是否在 TMS570数据表中针对特定器件提供了电流消耗与时钟频率的比例表或其他选项。 否则、如果 TMS570/Hercules 论坛中有关于时钟频率或外设使用的核心电流消耗的数据、则可能会有所帮助。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢你的答复。 我将在 TM570论坛中提出这一问题。

    此致、
    Kazuya Nakai。