This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超过15mm 的电力传输

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623836/power-transmission-over-15mm

您好、社区

我正在寻找5W 或10W 无线充电解决方案、线圈之间的距离约为15mm。

我正在设计发送器和接收器、因此无需 WPC、PMA 或 A4WP 等标准、可以使用定制协议。

QI 或 PMA 等电感技术无法达到15毫米的间隙、对吧?

但可以使用谐振频率、如 A4WP 或大约几 MHz 的自定义频率、这是正确的吗?

该系统是否有任何 TI 解决方案?

此致。

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了-- 2018年10月31日 WPC Qi 范围最大为5mm 而不是15mm。  以下文本更新。

    你(们)好

    我们没有解决该距离问题的解决方案。  所有产品均基于 WPC 标准、最大范围为5mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。

    BR
    文森特