This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:"读取 srec:EV2X00适配器 USB 超时"错误

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623657/ev2300-read-srec-ev2x00-adapter-usb-timeout-error

器件型号:EV2300

大家好、我需要你的帮助!

我将 BQ Studio V1.3.54.1与 EV2300 HPA002和 Windows 10专业/64位一起使用。 我安装了在  e2e.ti.com/.../458983上创建的 win10驱动程序

当我从设备“从设备读取 srec”菜单中请求“从设备读取 srec”时,出现此错误(“读取 srec:EV2X00适配器 USB 超时”)

您是否遇到了这个问题、以及如何解决这个问题?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loic、

    当您安装驱动程序时,您是否以管理员身份安装了驱动程序? 此外、您的计算机上是否安装了 bqEVSW 版本? 如果没有,请通过以下链接进行安装:

    此外、您能否确认您正在使用的 EV2300上的固件版本。 应为3.1 m 或3.1 r、否则您需要从以下文件更新固件:

    e2e.ti.com/.../1727.ev2300updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我 安装了具有管理员权限的驱动程序。

    现在、我已经安装了 BqEWS 软件、但我不知道如何读取 EV2300的固件版本?

    谢谢、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的帮助、

    我已经为这个问题再次工作了、并在您的支持下解决了这个问题。

    但是、我在您的 EV2300 Updater 中遇到超时错误、我已经使用以下版本解决了此问题:

    以下是更新程序的链接: e2e.ti.com/.../0876.EV2300FW-Updater.zip

    现在、我可以将 EV2300与 Windows 10配合使用、太棒了!

    BR

    Loïc μ A