This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54328:如何在 webench 上计算"L 值&quot

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623689/webench-tools-tps54328-how-to-calculate-l-value-on-webench

器件型号:TPS54328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好。

客户要求我查看以下问题。

Webench 如何计算 TPS54328的电感值?

当客户尝试计算两种类型(常规计算)(webench 的计算)时,结果是不同的。

它们使用 了以下公式、如下所示。 客户想要知道的公式是如何计算 webench 是否用于计算 "L"。

L =(Vin - Vout)* Vout /(Vin *⊿IL * f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L =(Vin-max - Vout)* Vout/(Vin-max *⊿IL * f)、 ⊿IL=r*IO、r=0.2~0.5、因此 L 可能稍有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    我今天早上回复了您的电子邮件、回答了这个问题。 如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    最棒的

    Anthony