This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:我真的需要锂离子电池的一级保护吗?

Guru**** 2411110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660087/bq2980-do-i-really-need-1st-level-protection-for-li-ion-cell

器件型号:BQ2920

你(们)好 我想为具有2节锂离子电池的器件提供备用电源解决方案。

我认为  BQ2920足够好、它是二级保护。 我知道它没有电流感应选项、但保险丝不应该足够好?

我真的需要一级保护吗? 我想一级保护被视为电量监测计+ AFE?

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis、

    根据您的设计注意事项、或者根据安全法规等、您对您的应用有何要求、您实际上需要决定您的应用所需的保护级别 您的电池是2节串联电池吗? 如果是、bq2920x 可能适合您的应用、但如果不能、请查看 bq28z610。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miguel 感谢您的回答。 我认为锂电池需要2级保护、因为 符合 IEEE 1625标准。 我没有这个标准、所以我不知道。