This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm5170-Q1:LM5170单向功能的降压和升压模式如何运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622837/lm5170-q1-how-will-buck-and-boost-mode-operation-with-unidirectional-function-of-lm5170

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

我计划在汽车应用中将上述给定的 IC 器件型号用于电源。 我想使用单向降压和升压模式 。 30V 至80V 输入、48V 固定输出。 输出 在峰值功率条件下的最大电流420A。 预期峰值功率为20KW。   如何控制 LM5170-Q1 IC 的输出电压。 它是否具有内置反馈控制或 必须添加外部电压控制环路电路。  我们是否可以使用单个 IC 或多个 IC 来满足所需的峰值功率、请针对同一请求提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、LM5170不是传统的降压/升压控制器。 它在一个方向上执行降压模式、在另一个方向上执行升压、并且由两个不同的电压轨支持双向运行、其中一个电压轨的电压始终高于另一个电压轨。

    如果您希望在一个方向上同时进行降压和升压控制、则需要两个背靠背连接的 LM5170、例如降压至28V、然后升压至80V。

    LM5170基本上实现了一个电流源。 对于420A 负载、您需要多相、即多个 LM5170来共享负载。 输出电压调节需要外部运算放大器、请参阅 LM5170 EVM 的原理图、了解它如何进行电压调节。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    感谢您的回复和信息、这些信息对我们非常有用。
    支持一个 LM5170-1Q 的最大功率是多少? 我们有一个问题、即使用 MOSFET、教师等额定组件时、一个 LM5170能否满足额定功率和电流要求。否则、我们必须使用多个 LM5170 IC 来满足额定功率和电流(420A 和20KW)要求。



    此致
    Muthekrishnan P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5170具有非常强大的集成式栅极驱动器:4A 拉电流和5A 灌电流。 这将决定可以有效驱动多大的 MOSFET。 在额定48V-12V 系统中、每个相位均可轻松处理高达500~600W 的功率。 对于20kW、您可能会考虑多个相位。 LM5170的优势在于易于堆叠:只需并联更多相位、功率将均匀共享(+/-1%)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    感谢您的确认。
    您能否为1KW - 5KW (48V-56V 输出)等高功率应用推荐降压控制器和升压控制器 IC。
    这是汽车动力总成应用

    此致
    Muthekrishnan P