This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65253:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622791/tps65253-product-information-related-with-lifecycle

器件型号:TPS65253

这位是 Leoinnovision 的 DMSMS 研究员 Joong-hyeok Lee。
Leoinnovision 是 韩国军队(陆军、海军、空军)和许多国防工业(韩华、ADD 等) PLM 机构的正式 EOL (停产)/淘汰零件经理
特别是、您的产品已用于开发 LIG NEX1制造的军用武器系统。  
请查看以下产品。

器件型号: TPS65253RHD
零件描述: 控制、稳压器

如果器件报废、我们的军方和韩国国防部希望了解有关产品 EOL (停产)的信息。
那么、您能否为我提供有关该商品的一些信息?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始):YYYY-MM
2.已停产或未停产:Y 或 N  
3.生产结束:YYYY-MM (如果已停产)
4.预期 EOL 点:YYYY-MM (如果将停产或计划终止)
5.销售结束:YYYY-MM (如果将停产或计划销售)

如果商品没有任何停产时间表、请告知我。
韩国国防部将仅将上述信息用于研究和下次购买。
如果您对我和我的公司有任何进一步的信息、请随时与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我们将在内部进行检查并尽快更新。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    很抱歉、我不知道这些信息。

    我知道、TI 产品用于商用芯片、而不是军用。

    如有其他问题、请联系 TI 韩国当地办事处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我理解您的想法。 虽然您的芯片通常在商业市场上交易、但少数产品用于军事系统。 已有与 COTS (现成的商业)使用相关的法律。 与军用芯片不同、由于制造时间、成本等采购困难、您的芯片等 COTS 产品一直在军用武器中使用

    因此、如果可能、请告知我 EOL 信息。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、建议联系 TI 韩国当地销售办事处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我今天已将您的查询转交给 TI 韩国办事处、他们很快就会与您联系。

    BTW、您能告诉我们您的电子邮件或电话号码吗?

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的信息。

    请参阅

    电话:+82 (2) 2027-5577
    手机:+82 (10) 7765-0380
    传真:+82(2) 2027-5597
    电子邮件:leejh17@dmsms.co.kr

    谢谢你