This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002T:BQ2002T:了解评估套件原理图

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, BQ2002T, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653105/bq2002t-bq2002t-understanding-the-eval-kit-schematic

器件型号:BQ2002T
主题中讨论的其他器件:LM317BQ2002

我一直在查看 BQ2002T 充电器的评估套件原理图、并且不了解 CC 引脚如何控制 LM317及其如何影响充电控制。 该原理图的各部分以红色框突出显示。 可以有人解释一下吗? 本文档并未详细介绍其工作原理。 我正在尝试为2节镍氢电池设计此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:我认为我理解原理图左上部分。 它基本上仅在电池存在时才支持为 BQ2002提供 Vcc。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    1) 左上角-- VCC 稳压器电路,R1、D1和 C1形成一个5V 稳压器,产生 VCC 电压。 如果输入电压低于电池电压、Q1将充当关闭 VCC 的开关。
    2) 右下角--电流调节器-- U2/LM317T 配置为电流调节器。 R7的大小可使其在 Vout 和 ADJ 之间产生1.2V 电压。 Q2用于关闭电流调节器、它受 bq2002上 CC 引脚的控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!