This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:能否使用 EADC 连接 UCD3138中的 CBC 功能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660204/ccs-ucd3138-can-i-use-the-eadc-to-connect-cbc-fuction-in-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我是否可以使用 EADC (前端0或前端1或前端2)连接 UCD3138中的 CBC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个 EADC 都包含一个模拟比较器,可用于生成 CBC 电流限制。
    唯一的需要注意的是、如果 EADC 处于正常模式、则不能使用该模拟比较器、请使用并将信号转换为数字信号再转换为环路信号。
    EADC 需要处于 PCM 模式以生成 CBC