This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:即使空载、输出尖峰和噪声也要高得多

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623548/lm5122-the-output-much-more-spike-and-noise-even-no-load

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:LM9036

大家好、我计划设计一个具有15-20V 输入和30V ~6A 输出的直流/直流转换器、这是我的电路部分、当我第一次尝试时、输出具有如此多的"噪声"、看起来电压 非常波动、并且电压输出端具有很大的"尖峰"、此外、 我检查 LM9036输出同样 的症状、3V3也非常噪声、行为与输出电压相同。 但是、当无负载时也会出现此问题、是否会出现任何可能的问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否获得30V 输出电压? 您是否会展示 Vout 的一些示波器截图? 此外、原理图不是很清楚:当两根电线交叉时、我无法判断接头是否为真实接头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、是的、这里是3.3V OUT 和30V OUT 的示波器照片(蓝色是3.3V 输出、黄色是30V 输出)

    您可以看到峰值 Vpk-Vpk 非常高、尤其是3.3V、Vmax 为12.2V、30V 输出也有尖峰、但仅在2~4V 左右。

    谢谢。