This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300任意输出电压输出精度问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623685/tps7a8300-tps7a8300-any-out-voltage-output-accuracy-question

器件型号:TPS7A8300

通过查看 TPS7A8300数据表、我不清楚如何指定最坏情况下的输出电压精度。 为1。 或2. 低于正确的解释?

内部电阻器(ANE-OUT 运行)匹配为1%。 LDO 精度为1%、不包括内部电阻器匹配。 LDO 电路的总输出精度为2%。

LDO 的输出精度为1%、包括内部电阻器。  LDO 电路的总输出精度为1%。

如果为2。 以上是正确的、那么为什么数据表建议使用外部.1%电阻器以实现更高的精度?  这是否会提供1%+.2%= 1.2%的精度、使用内部电阻器时精度大于1%?

谢谢、

shel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shel、

    LDO 的输出精度为1%、包括内部电阻器。 建议使用外部电阻器的客户使用、但使用内部电阻器时、器件通常更精确。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真是个好消息。 非常感谢 David。