This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657684/led-driver

您好!

请求推荐具有以下闪光灯应用规格的 LED 驱动器:

12V 应用

转向指示灯:50mA@8V 和600mA@18V  

仪表组指示灯:最大20mA

 

指示灯驱动器应具有 PWM 输入以及开路负载检测或电流感测功能。

驱动器的仪表组应该只是恒流驱动器。 两个驱动器都应受到短路保护。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    我是否可以了解有关该应用的更多信息? 每个功能有多少个 LED 灯串? 谢谢。

    此致、