This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8340:低 Iq LDO 选择

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659891/lp8340-low-iq-ldo-selection

器件型号:LP8340

您好!

我们的客户需要 LDO、要求是:

输入电压范围为:3V ~ 7V

2.输出电压可调节或固定电压:3.8V、3.9V 或4.0V

负载电流为500mA

Iq 小于3uA

我选择 LP8340、但其 IQ 为19uA、与要求不符。 那么、您能否帮助为我们的客户选择最合适的 LDO?

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、这是满足这些要求的最合适的 LDO。 我想知道什么是导致低 IQ 要求的特别因素? 您客户的应用程序是否由电池供电? 我提出的原因是、如果您要在 LDO 前面放置降压/升压转换器、以便将其驱动至5V 电源轨、然后使用 LDO 将其降至3.8V 至4V、您将节省更多的电池电量。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    感谢你的答复。 客户的系统使用了电池、但他不想使用直流/直流。
    无论如何,他说他会考虑这个部分。
    再次感谢。

    Kevin Xion