This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602EVM:输入电压 CAN#39;在40V 之前不工作

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92602EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659888/tps92602evm-input-voltage-can-t-work-till-40v

器件型号:TPS92602EVM

我的客户 Juoku 使用 TPS92602EVM 实现汽车照明。 正如 EVM UG 所说、当我的客户仅达到15V 时、它可以达到40V、她想知道什么是错误并需要 TI 专家建议。 我还在这篇帖子中标记了我的客户、以便她能够跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        让我补充一些细节,在河口申请中,Vin 为9至16V,Vout 为15V,1A。 当 RD 在9V 至14.5V 的电压范围内运行时,没有问题。 但在15V 之后、则无法正常工作。 我认为这是因为 TPS92602 EVB 采用升压结构(将 LED 连接到 GND 时)。 该 EVB 可用于升压到电池并将 LED 连接到 Vin、或通过更改某些部件或位置来满足客户在 TPS92602 EVB 中的需求。 最好让客户进行评估。 谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy 和 KJ:

    TPS92602EVM 还可作为升压方式连接到电池、只需将 LED 灯串的阴极连接到电池即可。 则输入电压可以高于或低于输出电压。

    此致、
    谢利·何