This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:ACFET CAN#39;t 完全导通

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622932/bq24133-acfet-can-t-fully-turn-on

器件型号:BQ24133

您好、先生、

在没有电池的情况下插入适配器后、   ACDRV 和 CMSRC 之间的电压低  于 6V、无法 完全打开 ACFET、 但    OVPSET 设置的 OV/UV 功能正常。

但是、如果插入电池并插入适配器、则 ACFET 可以完全导通。

请在这方面提供帮助、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您能否为此设计提供原理图? 您是否正在使用 EVM?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何与您分享原理图? 通过邮件?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您可以按回复框右下角的"使用富格式"按钮、然后使用"插入文件"按钮上传。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢您。

    e2e.ti.com/.../BQ24133.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    请在两种条件下提供15V2、SRN、PVCC 和 VREF 的示波器截图。 在这种情况下、您在没有电池的情况下输入电压、然后在连接电池的情况下输入电压。

    此致、
    Steven