This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:正在寻找用于不可再充电的4节 AA 碱性电池的电池监控和保护系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623708/bq40z50-looking-for-battery-monitoring-and-protection-system-for-non-rechargeable-4x-aa-alkaline-batteries-in-series

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ35100

您好!

我们的产品具有4节串联的 XAA 碱性电池、以获得3.6-6V 的输出。

但是、当一节电池出现问题并且开始消耗其他正常电池的速度也很快时、我们就会面临问题。

我们正在寻找能够监控所有四节电池的运行状况的器件、如果发现其中一节电池存在问题、是否可以绕过电池或使电池短路、以便电路仍可在其余三节电池上继续工作。

不确定 BQ40z50是否能满足我们的要求。 如果不能、请建议 TI 提供一些合适的解决方案。

谢谢、此致、

Bhupendar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhupendar、
    不可以、bq40z50不能为您工作。 它专为辅助电池而设计、市场上没有监测计、如果检测到其中一个电池出现故障、则会通过不良电池。 碱性电池是不可充电的电池、因此如果您要查看用于原电池的电量监测计、则需要考虑 bq35100。
    谢谢
    Onyx