This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:有关 PWM 亮度控制期间 LED 关闭时 OUT 端子的电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623679/lp8861-q1-about-the-voltage-of-the-out-terminal-when-the-led-is-off-during-pwm-brightness-control

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

在 PWM 亮度控制下、当 LED 熄灭时、阴极侧的电压变为6V (接地参考)。
这是规格吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (Lehi Kato-San、

    PWM 关闭(LED 关闭) 期间的 LED 驱动器输入(LED 灯串的阴极)电压变为"悬空"状态、因此它可以是升压输出电压和接地电平之间的任何电平、这取决于 LED 负载条件。 这是正常操作、LED 短路故障不会由该电压触发、因为 LED 余量比较器在 PWM 关闭期间被禁用。

    希望这对您有所帮助、