This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:关于加电时的 Vout

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623665/lp8861-q1-about-vout-at-power-on

器件型号:LP8861-Q1

大家好、团队、

当打开电源时、我想知道输出的电压 Vout 是多少以及 Vout 成为余量窗口电压的时间。
无论 LED 灯串电压是多少、输出是否为 Vmax_boost 设置的电压的88%?
此外、Vout 变为余量窗口电压的时间有多长?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    我不是很确定要理解你的第一个问题。 您是否在问升压需要多长时间才能从过冲适应 VBOOST 和/或 IIS Vout 的计算方式? VOUT 由 VBOOST 公式(# 1、数据表)给出。 现在、数据表提供了计算不同 VBOOST 值(最大值/最小值/初始值)的公式。 数据表中给出的88%确实考虑了角/工艺/温度变化。 数据表中给出的 Vout_Max 公式(VBOOST、K=1)是 VOUT_Max 的典型值

    此致、

    David